AD9517-3

您好,

我们在使用AD9517-3的过程中发现OUT0 OUT1没有时钟信号输出,只输出一个大概2V的高电平,OUT2 OUT3有时钟信号输出,OUT0/OUT1OUT2/OUT3的输出频率都是设置为120MHz,LVPECL输出电压设置为780mV(默认值),使用交流耦合。请问是怎么回事?

OUT4 OUT5 OUT6 OUT7都有时钟信号输出。

  •     你好,我在配置AD9524时钟芯片时遇到过类似问题,我不太了解你说的这款芯片,不知道你有没有用评估软件生成寄存器表,如果你也是通过SPI接口配置寄存器的话,ADI官网提供的评估软件可能有问题,我从9524页面下载的评估软件是9523的,其生成的寄存器表也不对,建议你对照手册看一下,不要盲目相信软件生成的寄存器表。

        另外你可以看一下内部PLL是否锁定,如果你设置的OUT0和OUT1经过的PLL失锁,默认是不会输出的,除非你设置为强制输出。

       以上只是凭自己的经验分析,不知道能不能帮到你

  • 你好,非常感谢。

        我们是通过数据手册得到寄存器配置值,不是用评估软件生成的。OUT2 OUT3的配置与OUT0 OUT1的配置完全一样。 power on OUT0 OUT1的时候(0xF0 0xF1配置为0x08),OUT0 OUT1只输出2V的高电平;power down的时候(0xF0 0xF1配置为0x0A, 输出0V。

  • Kerb,

    AD9517的OUT0~3是LVPECL输出,请发给我们原理图以便检查。除了检查Power Down/ON外,可以尝试用SYNC命令 (R0x230=0x01, R0x232=0x01, R0x230=0x00, R0x232=0x01)。