Post Go back to editing

ad9516配置问题

您们好,关于AD9516配置的问题,我使用armLPC1768)配置的ad9516,clk输入,100mhz,没用vco,out8输出,寄存器的设置是评估软件导出的配置信息。另外我用的是双线数据写入读出,sdosdio用示波器测量有信号输入和输出,可是波形一直输不出,用调试软件keil读取sdo的数据也是错误的,也就是说寄存器的值读没读出来,写应该也没写进去,我用的也是cssclksdosdio配置,目前不知道问题出在哪里?用评估软件直接配置没有问题,输出波形正常。我是不是数据手册里面忽略掉了某些引脚的作用或者初始化的时候没有对一些信息初始化或者其他信息,期待您们的回复。

  • 1) 请确保/RESET,/PD引脚不是有效状态。2)用示波器模拟通道一次性测试/CS. SDIO, SCLK, SDO的读、写。3) AD9516正常工作需要校准VCO,4)校准完成手动发布同步信号以便输出时钟。5)设计正确的PLL滤波器 6)能否详细描述您的具体应用?

  • 您好,yiming.zhao ,谢谢您的回复。

    1)/RESET,/PD引脚不是有效状态。

    2)/CS,SDIO,SCLK信号输入正确,SDO读信号读不出来,没信号

    3)我没用到VCO,用的是外部clk时钟输入

    4)我现在用的是硬件配置,不是评估软件配置呀,所以不能手动发布同步信号时钟啊,我在程序更新寄存器之后有设置SYNC引脚先低后高。

    5)寄存器的设置,我是按评估软件导出的寄存器信息配置的(我是先用评估软件配置需要的时钟,然后得到寄存器设置,写成程序,下载到硬件中去配置ad9516)

    关于我的这个应用,我现在输入用的是100mhz时钟作为ad9516的外部clk输入,想得到精确的两个反相的50mhz时钟输出(我用的是out8和/out8输出)。我用的ad9516的板子是ADI公司的ad9516评估板。

    期待您再次回复

    ab6kg

  • 你好,另外我用的评估板,请问下载程序的时候串口芯片的电路会不会影响ad9516的几个控制端口(sclk,cs,sdio)?ad9516评估板上电的时候会有一个默认的配置,请问我直接对ad9516的控制端口写命令,还需要其他的操作吗?我现在很急啊,急需要你们的帮助,谢谢

  • 我怎么才能联系到你,我能不能和你私聊啊

  • ad9516评估板上电自动配置后,是锁定状态吗,需要有什么操作解锁吗?为什么指令写不进去呢