Post Go back to editing

HMC701 技术咨询

您好,我最近在使用HMC701调节电路时遇到一些问题,希望能得到您的帮助,谢谢。

 

我使用的VCO为英飞凌BFT24MTR1124GHz transceiver),16分频后作为锁相环HMC701输入,时钟信号为100MHz正弦波输入,经过3分频输入PDF。使用小数分频,分频系数为 45.000 理想情况下应该输出24GHz信号,但是输出的信号在24GHz频率左右晃动,晃动的频率范围大概为100KHz,而且Lock Detect flag LD_DSO上没有输出。环路滤波器尝试使用过有源的和无源的,在调节环路滤波器的时候发现使用环路滤波的效果还不如不适用环路滤波。环路带宽分别使用过100KHz50KHz10KHz,效果都不好。

 

寄存器设置如下:

 

LOOP_WTRITE(0x00,0x00000003);

 

LOOP_WTRITE(0x00,0x00000000);

 

LOOP_WTRITE(0x01,0x00000000);

 

LOOP_WTRITE(0x01,0x0000FF5F);

 

LOOP_WTRITE(0x03,0x0001C003); // 参考信号3分频

 

LOOP_WTRITE(0x05,0x00000006);

 

LOOP_WTRITE(0x06,0x00000001);

 

LOOP_WTRITE(0x07,0x00000021); // CP电流输出125uA

 

LOOP_WTRITE(0x08,0x00021100);

 

LOOP_WTRITE(0x09,0x00000000);

 

LOOP_WTRITE(0x0F,0x0000002D); // 45分频

 

LOOP_WTRITE(0x10,0x00000000);

 

LOOP_WTRITE(0x12,0x00030F82);

 

LOOP_WTRITE(0x14,0x00000004);

 

LOOP_WTRITE(0x14,0x00000000);

 

LOOP_WTRITE(0x1A,0x00005C40);

 

LOOP_WTRITE(0x1B,0x00000082);

 

LOOP_WTRITE(0x1C,0x00000029);

 

 

 

调节过程中发现CP输出电流越大输出频率晃动越大。不知道是寄存器配置问题还是电路设计的问题。

SchematicPrints.pdf
Parents Reply Children
No Data