AD9858的DDS无输出

本人按照AD9858 评估板的电路图自己做了个板子,调试的时候发现DDS没有输出,电源和地没有相互短路,管脚焊接没问题,DVDD和AVDD是3.3V,系统时钟有输入,功率大约-3dbm。

请问:我应该从哪方面排查出问题所在?有没有可能是芯片坏了,芯片坏了有啥明显特征吗?谢谢

Parents
  • 你好,你给的资料我之前就看过了,我也按照里面的检查方法测试了,发现还是没有解决我的问题。

    现在的情况是:给9858一个外部时钟大约4.3GHZ,然后9858上电,这个时钟系统时钟有输出,但是只有18MHZ左右,当往9858寄存器写值后,系统时钟就没有输出了,DDS也没有输出;

    焊接时没问题的,写寄存器也是没问题的,因为写到评估板上是可以的;

    所以现在不知道该从那方面入手了。

Reply
  • 你好,你给的资料我之前就看过了,我也按照里面的检查方法测试了,发现还是没有解决我的问题。

    现在的情况是:给9858一个外部时钟大约4.3GHZ,然后9858上电,这个时钟系统时钟有输出,但是只有18MHZ左右,当往9858寄存器写值后,系统时钟就没有输出了,DDS也没有输出;

    焊接时没问题的,写寄存器也是没问题的,因为写到评估板上是可以的;

    所以现在不知道该从那方面入手了。

Children
No Data