Post Go back to editing

AD9858的DDS无输出

Thread Summary

用户自制的AD9858评估板在调试时DDS无输出,尽管电源和地无短路,管脚焊接正确,DVDD和AVDD为3.3V,系统时钟输入正常。写入寄存器后,系统时钟输出降至18MHz且DDS无输出。建议检查硬件的各种电源是否正常,驱动能力是否足够,并逐级逐个引脚和器件排查问题。
AI Generated Content

本人按照AD9858 评估板的电路图自己做了个板子,调试的时候发现DDS没有输出,电源和地没有相互短路,管脚焊接没问题,DVDD和AVDD是3.3V,系统时钟有输入,功率大约-3dbm。

请问:我应该从哪方面排查出问题所在?有没有可能是芯片坏了,芯片坏了有啥明显特征吗?谢谢