Post Go back to editing

我最动芯的ADI新品评选

弹指一挥,2016年所剩时间已不多咯,快到年底啦~

截至到今天,ADI在2016年发布了19款产品,产品包括了放大器、数据转换器、数字隔离器、电源管理、微控制器、射频收发器……这里,坛主将带领大家一起回顾下这些新品,其中不乏将影响未来电子技术应用趋势的大牛产品哦~

作为一枚工程师,对每一款与你工作紧密相关的新品,你一定细致阅读其每一个关键指标参数,每一丝改善你一定会从内心欣喜,对么?

so,对我们的19款新品,哪款最让你动芯?

欢迎跟帖,当一回评委,选出你最动芯的ADI新品——选择条件:与你设计或学习最相关,你最关注……

活动时间:即日~2016年11月30日

参与方式一:跟帖说出你最关注的一款或几款产品,并说明比较关注的原因;

参与方式二:跟帖说说哪款产品对你的设计将有所帮助,对比过往的方案该芯片将可能帮助你解决哪些问题?

……

Anyway,任何结合你工作或学习,对所有相关新产品的评述都算有效参与。

 

2016新品介绍如下:

射频:

AD9371——简化射频系统设计

作为RadioVerse技术和设计生态系统发布的一部分,AD9371是一款高度灵活的运营商级片上系统无线电解决方案,在标准工作条件下实现了300 MHz到6 GHz的宽RF调谐范围、100 MHz信号带宽以及低于5W的功耗。它可以取代或消除多达20个分立无线电器件,且能用作多种应用和标准的通用设计平台,提高研发效率并缩短终端产品的上市时间。

更多详细介绍见链接:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/integrated-transceivers-transmitters-receivers/wideband-transceivers-ic/ad9371.html

HMC-C582、HMC-C583、HMC-C584、HMC7891——加快原型开发和产品上市

新模块是对ADI公司现有产品的补充,四款新模块分别是HMC-C582、HMC-C583、HMC-C584、HMC7891,能提供易于使用、完全集成且密封的解决方案,可大幅缩短设计周期的概念验证阶段,有助于减少组装、测试和验证设计所需的内部技术支持工作量。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/9-20-2016-adi-expands-portfolio-high-performance-rf-microwave-standard-dodules.html

处理器:

ADSP-CM41x——创新型混合信号控制处理器

ADSP-CM41x系列旨在大幅简化系统设计、降低成本并改进太阳能、能源存储和电动汽车配套设施的效率和安全性。该系列设计的核心是突破性的"独立双核"安全概念,将安全冗余和功能集成于一个芯片中。同样重要的是板载集成优化的硬件加速器,不仅为处理器内核减负,还可提高内核处理能力。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/2-23-2016-precision-power-conversion-platform-enables-disruptive-inverter-technology.html

ADSP-SC57x和ADSP-2157x——可实现出色的音质和更高性价比、更可靠的音频系统

利用单芯片多核SHARC处理器ADSP-SC57x和ADSP-2157x系列可实现出色的音质和更高性价比、更可靠的音频系统,提升音频体验。该系列集ADI SHARC技术和ARMRegisteredCortex-A5系统控制能力于一体,提供针对复杂应用的高性能、低成本解决方案。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/06-16-2016-new-analog-devices-sharc-processor-platform-delivers-superior-sound-experience.html

数字隔离器:

ADN465x——业界速度最快的LVDS信号隔离器

低压差分信号(LVDS)数字隔离器系列ADN465x,旨在改善工业仪器仪表和可编程逻辑控制器(PLC)应用的性能、可靠性及功耗。与以前的定制方案相比,现在利用ADN465x器件可以直接隔离高速串行LVDS信号,无需进行解串行化处理。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/2-11-2016-perform-reliability-measurement-confidence-in-harsh-industrial-environ-improved.html

数据转换器:

AD9162——改善电视观赏体验的数模转换器

新型数模转换器AD9162代表着一次行业突破,可为宽带和无线服务运营商提供业界最高的带宽和动态范围,无需高成本的大规模架构或转换器设计变更便可满足消费者不断增长的高质量、不间断数据和视频流需求。它能把未来的电视体验带给当今的家庭观众,支持观众在更多频道上以史无前例的传输和下载速度享受超高清(UHD)和4K电视。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/7-11-2016-analog-devices-d-a-converter-improves-television-viewing.html

AD9164——高精度新型数模转换器

AD9164数模转换器拥有从音频到6 GHz的频率覆盖范围,这使得测试仪市场离通用无线测试平台更近一步。对于智能手机测试仪等精密仪器仪表设备的设计人员,这款新器件可提高测试的精度和速度,有助于加快产品上市,同时显著降低测试仪复杂度并减小其尺寸。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/8-8-2016-da-converter-offers-more-accuracy.html

Σ-Δ型ADC——改善仪器仪表、能源和医疗保健应用中的信号质量监控

24位同步采样Σ-Δ型ADC系列,可用于宽带宽、高密度仪器仪表、能源和医疗保健设备。ADI推出的AD7768系列的每一条通道均集成功率可扩展调制器和数字滤波器,可实现仪器仪表应用中交流和直流信号的同步、精确测量——包括调制器数据采集、音频测试和资产状态监控。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/6-6-2016-sigma-delta-a-d-converters.html

HMC8100和HMC8200——高集成度Rx/Tx转换器

对于微波和毫米波移动运营商及电信设备制造商而言,这些器件可以大幅提高可靠性、降低成本并缩短产品上市时间。新的Rx/Tx转换器别具一格地整合了许多功能,可取代多种分立器件,为微波回程应用提供单一来源的高性能解决方案。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/09-21-2016-analog-devices-rxtx-converters-enable-more-reliable-mobile.html

电源管理:

ADP509x——使能源稀缺的物联网应用实现更快速、更高效能量采集

由于采用独特的电路设计,ADP509x位列市场上效率最高的能量采集PMU之一,可将采集到的电能转换到16 μW至100mW范围,工作损耗仅为亚μW级别。 ADP509x还提供当今最快的冷启动时间。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/2-23-2016-energy-harvesting-power-management-unit.html

射频收发器:

ADF7030-1——为物联网和无线应用提供可靠无线连接

ADF7030-1是一款低功耗、高性能的无线电收发器,适合电池供电应用,能够实现更加可靠的无线连接,减少重试次数和数据包丢失,还能延长电池寿命。ADF7030-1采用高度灵敏的接收机,具有出色的抗信号干扰能力,并且提供低功耗模式,在休眠模式下的电流达到行业最低。该收发器采用ADI的高级无线电技术设计而成,是物联网(IoT)设备、智能计量、安全和楼宇自动化、工业控制、无线传感器网络用户的理想之选。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/6-22-16-transceiver-provides-reliable-radio-connections-extended-battery-life.html

传感器:

ADUX1020——改善手势识别应用可靠性的光学传感器

ADUX1020可通过单个传感器测量对象的位置、距离和手势,相比现有解决方案具有更佳的检测精度和可靠性。需采用多个传感器的竞争型解决方案通常精度较低,因为传感器从不同角度"看到"的对象都有所不同,使得信号难以组合。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/6-21-2016-analog-devices-optical-sensor-gesture-recognition.html

稳压器:

ADP176x和ADP715x——新型低压差稳压器可实现更干净 、更快速的通信

具有超低噪声性能,可消除系统干扰噪声,并改善接收器、发送器和音频质量。目标应用包括:无线基站、有线通信、工业仪器仪表、高端音频设备和医疗设备。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/3-16-2016-analog-devices-low-dropout-regulators.html

微控制器:

ADuCM302x——帮助物联网应用延长电池寿命而不牺牲安全性和可靠性

ADuCM302x系列微控制器即为物联网提供系统级解决方案,并在更接近传感器的地方实现智能决策。这些产品与ADI广泛的兼容检测和无线通信技术组合互为补充,拥有齐全的软件和硬件开发工具支持,可以帮助集成商优化解决方案,满足其特有的应用需求。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/2-22-2016-microcontroller-series-enables-longer-battery-life.html

硅开关:

ADRF5130——高功率(44 W峰值)单刀双掷(SPDT)硅开关

ADRF5130使得设计人员可以缩减蜂窝无线电系统的硬件尺寸和偏置功耗。新一代通信基础设施的数据容量越来越高,蜂窝无线电前端必须缩小尺寸并提供更快的速度来满足更高数据使用量的需求,ADRF5130开关通过高集成度来满足这些需求,无需外部元件。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/5-16-2016-analog%20devices-silicon-switch-reduces-size-and-power-consumption.html

数据采集系统:

AD7161——全新数据采集系统(DAS)

AD7616 DAS通过集成16个通道的双路同步采样,可在有更多通道数采样的应用中减少对多个部件的需求,从而简化了设计并降低了系统成本。AD7616 DAS适合一系列配电应用,例如低压继电保护和配电馈线终端。该器件也是多相电机控制和工业仪器仪表应用的理想之选。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/9-13-2016-data-acquisition-system-protects-smart-grid-equipment.html

MEMS加速度计:

ADXL354和ADXL355——可实现结构缺陷的早期检测

ADXL354和ADXL355加速度计的低功耗性能可以延长电池寿命,同时通过降低电池更换次数而延长产品寿命。ADXL354和ADXL355的低噪声加上低功耗性能使得现在能以高性价比实现低电平振动测量应用,比如结构健康监控(SHM)。此外,ADXL354和ADXL355加速度计的倾斜稳定性提供了温度与时间范围内的出色可重复性,是采用惯性测量单元(IMU)和倾角计的无人机中方向与导航系统的理想之选。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/10-3-2016-analog-devices-mems-accelerometers-enable-early-detection-structural-defects.html

模拟前端:

AD8233 AFE——新一代低功耗生物模拟前端

AD8233 AFE是一款全集成式单导联心电图(ECG)前端,设计成一个紧凑易用的器件,该器件2.0mm × 1.7mm的超小尺寸特性使得可穿戴健康设备能实现尺寸更小、重量更轻且更易穿戴的设计。利用它可实现尺寸更小、重量更轻、外观更隐蔽、电池续航时间更长的心脏监护设备。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/products/application-specific/medical/ecg/ad8233.html#product-overview

频率合成器:

ADF4355——集成压控振荡器的锁相环频率合成器

ADF4355的工作频率可高达6.8 GHz,对于业界当前的载波频率,如此高的频带可提供相当大的裕量。设计用于蜂窝基站时,无线服务提供商可利用ADF4355的高工作频率和低VCO相位噪声来提高呼叫吞吐量和手机信号覆盖范围,使每台基站能服务更多用户,而成本则无明显增加。

更多详细介绍见产品链接:http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/pll-synth/plls-w-integrated-vcos/adf4355.html

  • ADI涉及广泛,不管是以前做工业产品还是现在做民用产品,ADI的芯片是必不可少的,很人性化的提供了中文手册,第一次用加速度芯片时,发现很容易上手,资料说明的也很清楚,一如既往的支持ADI

  • 对我们做微弱电流测量的人来说,电源芯片和前置放大器的选择至关重要。ADP176X和ADP715X低压差稳压器超低噪声性能,为系统提供了干净的电源,在弱信号测量中减少了电源纹波带来的干扰。ADI的ADA4530-1是一款非常优秀的静电计放大器,偏置电流非常低,芯片的datasheet提供了详尽的设计方案,应该说ADI的datasheet要比TI写得好,不仅注明了详细的使用方法和设计技巧,也为硬件工程师提供了理论知识和技术手段。对于ADI的订阅邮件,我是全部订阅的,最新产品,最新设计,ADI为我们提供了很好的解决方案,身为搞硬件的小硕,多了解一些硬件知识,希望在未来的工作中会用到!

    有一次申请样片,填错了信息,导致账号的使用受限,希望ADI帮忙处理一下!

  • 我比较关注ADF4355(集成压控振荡器的锁相环频率合成器)。之前在做接收机使用过ADF4350做中频本振芯片,datasheet是否好用,调试起来也很方便。这次新品的ADF4355的工作频率和VCO相位噪声低在将来的工作中也可能会用到,支持ADI

  • 关注两款产品。(1)频率合成器ADF4355: 低相噪,宽频率范围。(2)数模转换器AD9162: 高速宽带ADC。ADI的数模转器的性能是公认的。ADI产品技术资料完整,应用起来比较方便。

  • 我最关注3款产品,我是做物联网终端设备的工程师,高可靠链接、快速采集和功耗的矛盾一直是我不变的课题,最近关注ADI这3款产品可能对我们的产品性能产生重大提升。。

    其实实现超快速采集缩短链接失败重试次数,这样缩短整个系统的运行时间,所产生的(功耗方面的)意义,要远大于一味追求低功耗片子而牺牲性能。。最近正在考量,ADI有前途。。

    Σ-Δ型ADC——改善仪器仪表、能源和医疗保健应用中的信号质量监控

    24位同步采样Σ-Δ型ADC系列,宽带宽、高密度采集。

    ADF7030-1——为物联网和无线应用提供可靠无线连接

    ADF7030-1是一款低功耗、高性能的无线电收发器,减少重试次数和数据包丢失,。

    ADuCM302x——帮助物联网应用延长电池寿命而不牺牲安全性和可靠性

    ADuCM302x系列微控制器即为物联网提供系统级解决方案,并在更接近传感器的地方实现智能决策。这些产品与ADI广泛的兼容检测和无线通信技术组合互为补充,拥有齐全的软件和硬件开发工具支持,可以帮助集成商优化解决方案,满足其特有的应用需求。

  • 我比较关注

    1:稳压器: ADP176x和ADP715x。因为有些场合需要超低噪声的电源,这款是一个很好的选择。

    2:模拟前端:AD8233 AFE。因为此款IC是心脏健康检测设备,可实现尺寸更小、重量更轻、外观更隐蔽、电池续航时间更长的心脏监护设备。对于需要的人来说实时监测是很重要的。

    希望ADI开发出更多更好的产品。

  • AD9164——高精度新型数模转换器

    提供音频到射频的模拟数字转换,改善我的产品设计,提高了数据精度,节省了PCB尺寸

  • AD7768,很想在设计中体验一把,在仪器仪表和信号采集领域,貌似很好用的样子。ADI在模拟信号领域,就是权威可靠的代名词。

  • ——最关注的产品是,ADUX1020——改善手势识别应用可靠性的光学传感器。

    在ADI的众多新产品中,其实最亮眼的是各种高速高性能的模拟芯片,不过在相比这款不是那么显眼的芯片,其实是给设计开发提供了更大的想象空间。

    以前在光伏逆变器的设计中用到过TI的OPTxxx高灵敏度光学传感器,性能已经很好了。不过这款芯片,却给多种环境下的简单手势识别提供了一个新的选择。关于手势识别这种输入方式是非常具有吸引力的,但是从高精度摄像头的手势识别和毫米波雷达的手势识别,都在各种不够完美的应用条件下,只能推出样机,却很难落地并实用。这款传感器,从另一个角度提出一种新型解决方案,对于工业或者日常需要补那么复杂识别的输入方式,提供了一个巨大的应用空间,因此非常值得关注。

    产品链接:http://www.analog.com/cn/about-adi/news-room/press-releases/2016/6-21-2016-analog-devices-optical-sensor-gesture-recognition.html

    ——有鉴于此,在后面的设计就会试图利用这个性能进行评估和测试。

    下面是芯片的原理图,这个SoC里面看似传感器,却集成了ADI的独门大法器,模拟ADC,LED驱动以及手势识别内核。其原理是输出配备一个便宜的标准表贴、宽角或窄角IR LED(根据应用)。此LED安装在ADUX1020的外部。在逻辑控制下发出制定脉冲的光波,传感器可以识别2组数据,接近的物体的X-Y位置数值,以及反射的光强度,对于这样的数据,直接在内部模式识别引擎判读出接近,快速接近,上下左右四个方向的运动。

    ADUX1020 Functional Block Diagram

    对于很多的工业应用来说,这些控制信号已经是足够足够的了,对于上下左右,起动停止,6个信号。传统的仪表盘就是由按钮实现,现在用触摸屏的也很多。而这些,都被一个传感器替代了,而且可以做得非常小。不过,这个的响应速度和耗电怎么样,还是需要测试下,看是否可以适合电池供电的便携场合,到底在现场操作,耗电和尺寸不受限制时,这样的优异性能优势不够明显。

    因为,标称是在0.5-15cm的距离内有效,那么来设计控制一个手势识别的门锁或者门禁,在很多工业带电环境下,即可以保证不接触有可能带电的设备外壳,还能避免大电流大电场范围内的电磁干扰,可以安全开启柜门或安全门等设施。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.