Post Go back to editing

十款最受欢迎的参考电路,你一定不可错过!

Circuits from the Lab Registered通常用作独立的解决方案,或者用于构建更为复杂的电路和子系统。 由ADI的应用专家构建并执行功能与性能测试,提供:

- 全面的文档

- 完整的设计和集成文件

- 经工厂测试的评估硬件

ADI几百款参考电路设计出自应用专家之手,解决您最具挑战性的难题。这里为大家分享2015年最受欢迎的10款电路:

1)基于16位8 通道DAS AD7606 的可扩展多通道同步采样数据采集系统(DAS)的布局考虑

此电路笔记详细介绍针对采用多个AD7606 器件应用而推荐 的印刷电路板(PCB)布局。该布局在通道间匹配和器件间匹配 方面进行了优化,有助于简化高通道数系统的校准程序。当 通道间匹配非常重要时,此电路可以使用 2.5 V内部基准电压 源AD7606;而对于要求出色绝对精度的高通道数应用,此电 路可以使用外部精密基准电压源ADR421,它具有高精度(B 级:最大值±1 mV)、低漂移(B级:最大值 3 ppm/°C)、低 噪声(典型值 1.75 μV p-p,0.1 Hz至 10 Hz)等特性。低噪声 及出色的稳定性和精度特性使得ADR421非常适合高精度转 换应用。这两个器件相结合,能够实现业界前所未有的集成 度、通道密度和精度。

下载本电路笔记,点击:http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0148.pdf

2)利用 500 MSPS/1GSPS DDS AD9958/AD9858 和时钟分配 IC AD9515 实现用于高性能 ADC 的低抖动采样时钟发生器

本电路采用一个具有sub-Hz调谐分辨率的直接数字频率合成器(DDS),作为高性能 ADC 的低抖动采样时钟源。AD9515 时钟分配IC 向ADC 提供PECL 逻辑电平。不过,利用AD9515 的内部分频器特性,DDS 也可在 AD9515 前端以较高频率工 作,有效提高输入压摆率。AD9515 输入方波电路中较高的 压摆率有助于降低时钟路径中的宽带抖动。

下载本电路笔记,点击:http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0109.pdf

3)全自动高性能电导率测量系统

该电路是一个完全独立自足、微处理器控制的高精 度电导率测量系统,适用于测量液体的离子含量、水质分 析、工业质量控制以及化学分析,其路能以极小的直流失调产生精确交流激励电压,从而 避免电导率电极上的极化电压受损。交流激励的幅度和频 率为用户可编程。

下载本电路笔记,点击:http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0359_cn.pdf

4)带无缝本振接口的宽带6 GHz有源混频器

该电路提供了一款最佳解决方案,对于要求把频率转换成 较高或较低频率的宽带应用具有极大的吸引力。该双芯片 电路覆盖了较宽的LO频率范围,即35 MHz至4400 MHz。LO 接口十分简单,采用无缝设计,无需巴伦、匹配网络和LO 缓冲器。另外,借助混频器偏置调节功能,可以基于应用 要求或输入信号大小,实现IP3、噪声系数和电源电流的 优化。

下载本电路笔记,点击:http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0239_cn.pdf



5)具有额外电压输出能力的完整4 mA至20 mA HART解决方案

该电路使用业界功耗最低且尺寸的HARTRegistered1 兼容型IC 调制解调器AD5700和16位电流输出和电压输出DAC AD5422,构成完整的HART兼容型4 mA至20 mA解决方案。 该电路中采用OP184,使得IOUT和VOUT引脚能够短接在一 起,从而减少可编程逻辑控制(PLC)模块应用中所需的螺 丝连接数量。为了进一步节省空间,AD5700-1提供了精度 为0.5%的内部振荡器。


下载本电路笔记,点击:http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0278_cn.pdf



6)USB供电的DVI/HDMI至VGA转换器(HDMI2VGA),具有音频提取功能

电路是一个完整的 HDMI/DVI至 V G A (HDMI2VGA)转换解决方案,带有模拟音频输出。它使用ADV7611低功耗、高清多媒体接口(HDMI)接收器,可接 收高达165 MHz的视频流。该电路以USB电缆供电,最高工 作分辨率为1600 × 1200 (60 Hz)。 电路使用扩展显示识别数据(EDID)内容,确保来自 HDMI/DVI的视频流可达到HDMI源、转换器和视频图像 适配器(VGA)显示所支持的最高分辨率。


下载本电路笔记,点击:http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0282_cn.pdf



7)利用精密模拟微控制器 ADuC7024 和 数字加速度计 ADXL345 检测低 g 加速度

ADXL345 是一款小巧纤薄的低功耗三轴加速度计,可以对高 达±16 g的加速度进行高分辨率(13 位)测量。数字输出数 据为 16 位二进制补码格式,可通过SPI(3 线或 4 线)或者I 2 C 数字接口访问。 ADXL345 非常适合移动设备应用。它可以在倾斜检测应用中 测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加 速度。它具有高分辨率(4 mg/LSB),能够测量约 0.25°的倾 角变化。使用 ADXL345 等数字输出加速度计时,无需进行 模数转换,从而可以节省系统成本和电路板面积。

下载本电路笔记,点击:http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0133.pdf

8)高性能、10位至16位旋变数字转换器

该电路是一款完整的高性能旋变数字(RDC)电路,该 电路可在汽车、航空电子和关键工业应用等要求宽温度范 围内具有高稳定性应用的场合精确测量角度位置和速度。

下载本电路笔记,点击:http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0276_cn.pdf

9)具有温度补偿的隔离式低功耗PH值测试系统

该电路是一个完全隔离式低功耗pH传感器信号调理 器和数字化仪,并且带有自动温度补偿以实现高精度。电路可为0至14范围内的pH值提供精度为0.5%的读数, 无噪声代码分辨率大于14位,适用于多种工业应用,如化 工、食品加工、水处理、污水分析等。 该电路支持众多内部电阻超高(范围从1 MΩ至数GΩ)的pH传 感器,其数字信号和电源隔离设计使其免受恶劣工业环境 中常见的噪声和瞬变电压的影响。

下载本电路笔记,点击:http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0326_cn.pdf

10)利用电流检测放大器 AD8210 和差动放大器 AD8274 实现高电压、 高精度电流检测和输出电平转换

本电路提供了一种简单、精确的电流监控解决方案。AD8210 可消除高共模电压,仅放大分流电阻上的小电压,从而提供 以所施加的 2.5 V 基准电压为中心的输出电压。利用 AD8274 则能轻松地与电路中采用双电源供电的其它器件实现接口。 它可消除 AD8210 的 2.5 V 共模偏移,并相对于 GND 转换 AD8210 的输出电平。

下载本电路笔记,点击:http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0116.pdf