您好,我看到一篇文章说是 教你如何设计一个低功耗、便携式的有毒气体检测装置——ADI EVAL-CN0234-SDPZ电路板评测, 然后对这个板子我还有几个疑问不太清楚,我想知道这个板子是否支持wifi或者蓝牙,它与上位机和别的设备通信还有别的方法吗?它的这个传感器能换成别的电化学的传感器吗?如果能,它的接口是否通用? 非常感谢。
与上位机只能 通过USB连接, 不能通过WiFi或者蓝牙连接
不同传感器之间不兼容
接口是只有一种的。现在的设计是基于我们选择的传感器优化的,如果要更好传感器,您需要仔细对比一下参数,里面电路的参数有可能也需要相应调整。
确实增加WIFI功能很有必要,现在手机APP这么发达,通过手机远程遥控很有应用前景
你好,目前我正测验此卡,但CN0234 无法连接 EVAL-CN0234-SDPZ.
单接EVal-SDP-CB1Z 就没事