AD的专家们,旋变产生的Sin,SinLo 和Cos,CosLo怎么滤波,励磁信号为1K,解码芯片为AD2S83,滤波电路怎么搭!给个滤波电路吧!
AD的专家们,旋变产生的Sin,SinLo 和Cos,CosLo怎么滤波,励磁信号为1K,解码芯片为AD2S83,滤波电路怎么搭!给个滤波电路吧!
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
如果您使用的解码芯片是AD2S83的话,这个是单端信号。AD2S83数据手册中有HF滤波器,可以通过R1,R2和C1,C2来进行滤波。或者在旋变接入AD2S83之前使用有源或者无源滤波器。简单的无源滤波器可以用RC来构成,有源滤波器可以用放大器来做。
很抱歉,我们现在没有针对AD2S83的参考电路,但是有基于AD2S1210的参考电路,cn-0276. 您可以看一下。
http://www.analog.com/static/imported-files/circuit_notes/CN0276.pdf