Post Go back to editing

我想做4~20ma电流输出有没有什么好的芯片

我想做4~20ma电流输出有没有什么好的芯片,及参考电路

Parents
  • 最重要的要看达到的精度, 输入信号的类型

    从输入信号的类型分:

    1. 模拟输入, 4-20mA 输出, 其中 又可分为 两线制 的4-20mA 芯片,  三线制的芯片

    其中两线制为 AD693,

    三线制为 AD694  AD5747/48/49/50/51

    2. 数字输入, 4-20mA输出, 精度最好, 其中 又可分为 两线制 的4-20mA 芯片,  三线制的芯片

    其中两线制为 AD421 AD5421,

    三线制为 AD5420/10  AD5412/22  AD5735/37  AD5755/57

    3. PWM 信号控制, 需要构建 PWM转 4-20mA,  精度没有前两者好, 温度范围也小

Reply
  • 最重要的要看达到的精度, 输入信号的类型

    从输入信号的类型分:

    1. 模拟输入, 4-20mA 输出, 其中 又可分为 两线制 的4-20mA 芯片,  三线制的芯片

    其中两线制为 AD693,

    三线制为 AD694  AD5747/48/49/50/51

    2. 数字输入, 4-20mA输出, 精度最好, 其中 又可分为 两线制 的4-20mA 芯片,  三线制的芯片

    其中两线制为 AD421 AD5421,

    三线制为 AD5420/10  AD5412/22  AD5735/37  AD5755/57

    3. PWM 信号控制, 需要构建 PWM转 4-20mA,  精度没有前两者好, 温度范围也小

Children
No Data