Post Go back to editing

LTM4630输出震荡

我是按照手册中图24给的连接方法,对LTM4630两个通道进行并联输出,实现0.9V 36A的一个设计。具体见下图。

其中INTVcc上并联对地的电容后来改成了2.2uF,且该引脚工作时电压正常为 5V。输出的 FPGA_0V9D2 还对地并联有 3 个 220uF 的贴片铝电解电容,还有若干 0.01uF-22uF 的陶瓷电容。Vaux_5V 是通过另外一个开关电路得到,工作正常。目前发现的问题是,Vin 加电 7V ,当输出电压逐渐达到 0.9V 之后就开始大幅震荡,最大超过2V。此时因为电压增高,导致输出电流过大,负载 FPGA 和 LTM4630 都发热剧烈。在短时间工作后外部直接进入限流保护。而保护解除后效果依然是不变。如果把输出断开,通过外部的供电提供0.9V,则在没有给FPGA下载程序时,0.9V上的电流为1A,且FPGA能够正常被识别。当使用LTM4630提供0.9V时,由于输出震荡,导致其输出电流估计在 10A 以上,震荡的峰值电压已经超过FPGA 能够允许的最大值,但FPGA目前看还没有被损坏。此时 0.9V 输出如下图所示。

震荡波形在20M带宽下如下图所示。

中间将fset电压直接接到 INTVcc 上以改变工作频率,但是现象依然不变。目前怀疑是COMP的接法有问题,但是因为是BGA封装,不方便调试,想先确定一下调试方案再找焊接公司帮忙飞线。