Hi,
我在使用LTC3805-5设计flyback converter时,发现通电后LTC3805-5的GATE引脚没有输出驱动信号。VCC和RUN上有电压,都是5V;FS引脚上没有看到任何波形。
电路图如下:
请问应该测量哪些引脚以判断该芯片是否正常工作?这些引脚上的波形大致是什么样的?
另外,该芯片的GND引脚位于封装背面,请问如何手工焊接?焊接时需要注意什么?
Hi,
我在使用LTC3805-5设计flyback converter时,发现通电后LTC3805-5的GATE引脚没有输出驱动信号。VCC和RUN上有电压,都是5V;FS引脚上没有看到任何波形。
电路图如下:
请问应该测量哪些引脚以判断该芯片是否正常工作?这些引脚上的波形大致是什么样的?
另外,该芯片的GND引脚位于封装背面,请问如何手工焊接?焊接时需要注意什么?
Hello, Frank
今天做了电路仿真和实际测试的对比。
仿真电路如下:
仿真结果如下:
可以看到 V(fs) 和 V(ssflt) 的波形和你给的一样。此外,我看了gate端的波形,是一个占空比为80%的PWM波形。
然而,我实际测到的波形不是这样的。
图中,CH-1(黄色)是电源波形(VCC),CH-2(蓝色)是FS引脚上的波形,CH-3(品红色)是GATE引脚上的波形。可以看到FS引脚上的波形与仿真波形不一致,其稳态值为3.2V,远大于仿真结果中的0.8V。另外,GATE引脚上没有PWM输出,其稳态电压在3.8V左右,与电源电压不一致。
请问问题出在哪里?
另外,是否可以用邮箱提供技术支持?