LTC3108-外部搭建-提高输出功率

诸位工程师,我最近在做微能源收集,查阅了贵公司的LTC3108这款芯片,但是这款芯片的功率有点低。所以我想在外部搭建一个LTC3108中的简单点路,提高一下功率输出。

我在datasheet中查看芯片结构图总结出其DCDC变换的拓扑如下图1所示:(直接截的论文里的图)

根据这个图我开始在Pspice中搭建仿真电路,仿真原理图如下图2所示:

在这里解释一下:

1.由于仿真中没有耗尽型的Mosfet,所以使用图2中M2代替图1中的S1,“模拟”LTC3108自启动方式。

2.变压器采用电感耦合按照datasheet上的参数,前后电感量比7.5:75000 变压比1:100 。

3.经过仿真调试,谐振电容图2中的C2在10nF时,原副边的波形为方波。

4.查看LTC3108结构框图时发现其使用的是倍压整流方式,这种方式适用于几毫安小电流,所以我认为这是限制LTC3108电流小的原因。如果选用二极管不控整流器压降大,所以我在这里选用有源mos管整流。

在上图中仿真结果如下图3:

绿色-电压有效值2.5V 功率有效值 18W

红色-变压器原边电压波形

目前遇到如下问题:

1.我在Pspice中搭建的这个电路原理上是否可行?

2.如果采用二极管不控整流,输入电压为1V0.5V20mV时,其原副边的电压波形均为50K的方波,但是在使用mos不控整流后其原副边的电压波形如上图3所示,测量其周期为46ns,频率远大于50K

所以我的疑问:变压器后面的振荡频率除了图2中的L2C2有关是不是和后面的有源整流或者后级电路(以后还会添加别的电路)有关?为什么有源整流影响到谐振频率,而二极管不控整流却不影响其谐振频率?

3.我测试LTC3108模块发现不同的输入对应的不控的开关频率,也不知其什么原理,按照datasheet上次级电感和pin2脚上的电容决定谐振频率

4.图2中如果去掉有源整流直接在C2上并联电阻,发现其原副边波形又不是方波?这个仿真就做了一次。

希望群里的工程师大佬前来授业解惑。

attachment.rar