Post Go back to editing

ADP7105芯片内部误差放大器的基准源与数据手册上的不同。

ADP7105芯片内部误差放大器的基准源与数据手册上的不同。经过多次测试,结果是基准电压为0.273V和数据手册上的1.22V相差较大,造成在我们系统第一版这块都不能用了,下一个版本中不敢使用。

  • 一年前的方案测试结果和现在的结果一样,原来设计方案是输入12V,通过外部反馈电阻调整输出为11V,但是实测输出是2.4V左右。通过不断更改电阻调整输出到11V时,测试FB管脚电压为0.273V。这个电压应该就是对应的内部误差放大器中基准源的电压。但是这个结果和数据手册上的信息不同。不知道这样能用吗?

  • 希望ADI的相关技术人员能给一个答案,谢谢!

  • 您好,ADP7105,adj版本的FB电压是1.22V的。使用adj版本调节输出电压时,数据手册上建议下面的分压电阻最好不要超过200k,否则会造成误差。

    至于您说的测量FB电压为0.273V,和1.22V相差那么多,极有可能是芯片本身已经损坏。请问是否每一片ADP7105都发生这样的情况?换一片会好吗?

    另外,您的原理图是否是参考数据手册上画的?方便的话,能把原理图贴上来看看吗?

  • 是的,每个片子都是这样的,采购的不同批次的片子,出现的现象是一样的。根据基准电压为0.273的值计算出的电分压电阻焊接在电路中,输出的电压都是正确的。我们试过很多不同输出值。结果都验证了,FB电压为0.273V,希望你们能认真对待这个问题。大量测试现象和你们的数据手册不同,我们不敢用。我们现在方案准备要更改了。

  • 根据我们调整的反馈电阻,空载可以正常输出,但是带负载就没输出了,输入12V输出11V,测试负载56ohm。去掉负载立马又好了。这是什么原因呢?

  • 如果真出现实际测试现象和芯片的数据手册所标注的数值有很大偏差,建议您和我们公司里负责贵公司的销售联系,及时反映这个情况。或者直接和ADI的售后联系,反映问题。我们公司应该有专门负责售后的部门来跟进的,谢谢!