Post Go back to editing

LTC3119的MPPC功能无法使用,是模型的问题还是?

同样的帆板模型和电池模型,为什么LTC3129能很好的仿真出来,而LTC3119就不行?

先看LTC3129仿真电路:

左边太阳电池的模型  Mppt: 13V, 2.2W, 170mA  

下图可以看出,随着MPPC分压电阻的不同,太阳电池Vin, IRin工作在不同的电压和电流下

再来看LTC3119,几乎同样的电路

仿真结果为:

上图上半部分为输入的电压Vin, IRin, Vmppc, 下半部分为输出Vout, IRout, Vfb

可以看出,无论左边的Mppc分压电阻怎么调节, Vin都直接钳制在1.2V,我看了一下datasheet, Run 的电压 大于0.8V时,VCC起作用,内部电路工作,Run电压大于1.2V时,BOOST/BUCK起作用,而目前的结果是,Run自动被钳制在1.2V,相当于BOOST/BUCK没有工作。请问这是为什么,是我的仿真电路有问题,还是LTC3119的仿真模型有问题?

麻烦给与及时的解答,不胜感激。这个问题,折磨我快一个月了。LTC3129, LTC3129这两款带MPPC功能的boost/buck芯片仿真都没问题,就这个LTC3119有问题,急人。

谢谢

谢谢

Parents Reply Children
No Data