大家好,本人在使用LTC3429过程中,将SHDN引脚直接接地后,VOUT没有变成0V,而是2.3V左右,跟PDF显示的不一样
另外,在LTC3400的PDF中反而看到可以解释该现象的描述。
问题:
1、LTC3429的SHDN接0V后,正常能否无输出,如果不能,有具备此功能芯片推荐吗,希望通过截断输出,关闭某些器件,节省能耗。需要封装类似,人工焊接的。
2、现在的芯片是从淘宝多个店购买的,试了三个店的都不行,有官方指定的购买渠道吗?
急用,谢谢!!!
SHDN引脚直接接地后器件输出正常是0v的,请确定SHDN引脚接地和输入输出电源地是同一个地而不是浮空。另外断开输出端再次测试,是否确定后级负载没有别的电源。
其他几位的分析和建议思路是真确的, 通常不能完全关断,不一定是电源本身的问题,可能是后续负载回灌的问题,特别是MCU部分上拉电阻与其它电源的连接问题常常导致电压不能归零。断开滤波电容后面的负载测试试试看。