Post Go back to editing

LT8705并联大电流某个电压段啸叫

Thread Summary

用户在使用两片LT8705并联设计48V输入、54V输出的DCDC充电器时,遇到在51V到52.5V输出电压区间内出现啸叫声的问题。解决方案包括检查电感电流波形、在每片LT8705的输出端串联1-2mΩ电阻、确保FB_OUT分压电阻匹配(0.1%精度)、使用相同批次的电阻、在FB_OUT引脚间增加100Ω均衡电阻、确保IMON_OUT的负载电阻值匹配以及考虑使用LT8708 + LT8708-1组合。啸叫可能与电流分配不均有关,主从芯片的IMON_OUT和FB_OUT电压在啸叫时有差异。
AI Generated Content
Category: Hardware
Product Number: LT8705

您好,想要请教个问题,我使用两片LT8705并联设计DCDC(48V输入、54V输出)给电池充电,充电开始电压48V,结束电压54V最大输出电流40A。两片LT8705使用主从模式连接,参考的是DC2285A的电路;

刚开始很正常,但是当连接电池的输出在51V到52.5V的过程中(输入电流40A,输出电流36A),芯片附近会有啸叫声,啸叫声开始和结束时是阵阵的滋滋声,这个声音不是在最大电流时发生的,像是在固定的电压断产生,想请问下这个可能是什么原因造成的,应该如何改善;

啸叫结束时输出电压会有一点点回落

Edit Notes

增加原理图,正文中增加输出时电流大小描述
[编辑人: deityx 编辑时间: 19 Sep 2025 6:08 AM (GMT -4)]
Parents
  • 补充说明:

    在啸叫时候,测量主从LT8705的IMON_OUT电压分别为1.231V和1.115V,FB_OUT电压分别为1.191V和1.151V

    充电快结束时,测量主从LT8705的IMON_OUT电压分别为1.220V与1.069V,FB_OUT电压分别为1.224V和1.114V

  • 测试电感电流看看两路芯片的电感电流波形,确认电流分配情况看看;

    可以尝试在每片LT8705的输出端串联小阻值电阻(如1-2mΩ).

    确保两片芯片的FB_OUT分压电阻完全匹配(0.1%精度),尽量使用相同批次的电阻,还可以考虑在FB_OUT引脚间增加小阻值均衡电阻(如100Ω)看看.

    IMON_OUT的负载电阻值尽量匹配,确保PCB布局对称,特别是电流检测路径;

    可以考虑使用精密电阻(0.1%或更好)看看.

    还可以考虑考虑使用LT8708 + LT8708-1组合:这是专门设计的主从并联架构

  • 感谢您的回复,我这边感觉也像是与电流分配相关,还想再补充请教一下:
    我的主从两个LT8705芯片通过FBOUT连接的电阻配置的输出电压不同,主芯片比较低,从芯片比较高;刚开始给电池充电时电压正常上升,上升至52.4V左右时会啸叫,啸叫时电压会回落0.4V左右,回落后啸叫消失。请问这种啸叫是否可能是LT8705两个反馈回路同时生效导致的(IMON_OUT的EA1和FBOUT的EA4)?

    另外请问两片LT8705,最好的状态是电流分配在大多数时刻都相等吗?比如总共20A电流各承担10A、38A电流各承担19A这样?

  • 啸叫发生时从LT8705的IMON_OUT2为1.248V,主的LT8705的FBOUT1未达到1.208V

  • 测量主从的LT8705通过的电流,主17.33A,从16.7A,相差0.63A

  • 问题解决过程中尝试过:
    1、调整主从FBOUT电阻值;(变化不明显)
    2、调整VOUTADJ输出的电压52V或56V;(无变化)
    3、调整IOUTADJ输出电流限制或LMV2O3输入电流限制;(电流调小后小时,说明在极限情况下啸叫?)
    4、升高输入电压至50.1V;(啸叫区间变为52.9V到54.6V)
    5、更换VC串联电容;(无变化)
    6、电池初始电量较大时开始充电(上电落入啸叫区间即开始,排除升温带来的?)
    7、增大CIMON_IN电容至100nf提高稳定性;(无变化
    8、修改R69处大电流补偿,尝试不同阻值或不焊接;(变化不明显
    9、修改R73、R75出的负载均衡电路(变化不明显)
    10、测量主从采样电阻的电压判断负载均衡情况;(差异不大见下图)
Reply
  • 问题解决过程中尝试过:
    1、调整主从FBOUT电阻值;(变化不明显)
    2、调整VOUTADJ输出的电压52V或56V;(无变化)
    3、调整IOUTADJ输出电流限制或LMV2O3输入电流限制;(电流调小后小时,说明在极限情况下啸叫?)
    4、升高输入电压至50.1V;(啸叫区间变为52.9V到54.6V)
    5、更换VC串联电容;(无变化)
    6、电池初始电量较大时开始充电(上电落入啸叫区间即开始,排除升温带来的?)
    7、增大CIMON_IN电容至100nf提高稳定性;(无变化
    8、修改R69处大电流补偿,尝试不同阻值或不焊接;(变化不明显
    9、修改R73、R75出的负载均衡电路(变化不明显)
    10、测量主从采样电阻的电压判断负载均衡情况;(差异不大见下图)
Children
No Data

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.