手册描述LTM4680可在VOUTn_CFG引脚与GND之间连入不同阻值的电阻配置不同的输出电压,手册table 1给了一些特定的离散值,但是手册中没有给出详细的计算公式。
某些asic对供电电压十分敏感,需要的供电电压值不在table 1中,请问我该如何计算?
ps:项目中不打算留有任何编程口,配置NVM的方式无法实现。

手册描述LTM4680可在VOUTn_CFG引脚与GND之间连入不同阻值的电阻配置不同的输出电压,手册table 1给了一些特定的离散值,但是手册中没有给出详细的计算公式。
某些asic对供电电压十分敏感,需要的供电电压值不在table 1中,请问我该如何计算?
ps:项目中不打算留有任何编程口,配置NVM的方式无法实现。

没有计算公式可以提供,有两个引脚提供给您进行设置, VOUTn_CFG 设置电压,VTRIMn_CFG 进行调整,请参考数据手册中相关说明及 Table 1和 Table 2。



你好,感谢答复。
注意到过这个机制。table2 最大的offset只有+- 100mV, 比如我要设置为8.5V请问这要怎么设置呢? table1 选9V,table 2选-0.1V,加起来也才8.9V, 离8.5V还有4.7%的偏差,对于许多精密应用这个偏差是太大了,实际上是无法接受的。
针对这种输出电压需求,对于这颗芯片的应用来说,我们更推荐客户使用相应寄存器进行设置,该芯片具有数字电源系统管理功能,会更灵活一点。