双路100A,高负载下,跑个两三分钟后芯片电压自动掉到0然后重启,满载功率在70w左右, 通过软件寄存器将iout_oc_fault_limit 配置为0x0,以及其他respone寄存器也配置为0x0,现象还是一致。读电流发现满载只有30a不到,但实际不止,读取温度在60度左右,麻烦帮忙再分析一下还有哪些可以调试的地方。
双路100A,高负载下,跑个两三分钟后芯片电压自动掉到0然后重启,满载功率在70w左右, 通过软件寄存器将iout_oc_fault_limit 配置为0x0,以及其他respone寄存器也配置为0x0,现象还是一致。读电流发现满载只有30a不到,但实际不止,读取温度在60度左右,麻烦帮忙再分析一下还有哪些可以调试的地方。
您好可以加我微信,有Pin to Pin产品和更好的服务支持
估计和CORE动态负载有关,这个需要看输出电容,还有补偿配置,建议先看看是否按PAGE 67设置的补偿参数。
我调整了MFR_PWM_COMP中
Error Amplifier Adjust至20ms
R_ITH 至 20k
再测试负载从20w到70w跳变就不会出现电源关断的问题了,请问这两个参数会具体影响到什么呢?
这个影响环路动态,当负载跳变时,环路越快,输出跌落越小。