Post Go back to editing

LTC2950CTS8-1#TRMPBF 开机不可靠

Category: Hardware
Product Number: LTC2950CTS8-1#TRMPBF

各位专家老师好,我想请教一下关于LTC2950CTS8-1#TRMPBF 开机不可靠的相关技术问题,谢谢

1,下图为最初时电路图,此时电路不能开机,即U1的pin6脚没有高电平出现;去掉上拉电阻R7后,可以开机,但是经常出现刚上电就掉电情况;于是考虑到跟下拉电阻也有关系,所以将阻值5.1k的R6电阻和阻值1k的R1电阻都换成0Ω电阻,但是还是出现开不了机情况(开一下上电立刻就断了);于是又考虑到跟电容和TVS有关,然后就把C1电容和DT1 tvs去掉,此时PB引脚只接了一个开关,但是此时也会经常出现开不了机或关不了机的情况。麻烦各位老师看一下,谢谢。

2,关于芯片供电问题,数据手册上指出最大电压额定值可达33v,但是参考电压范围在2.7V--26.4V。我如果长时间采用28V供电,是否会影响芯片的寿命问题;如果受影响,能否提供一个可耐28V电的电源开关管理芯片,谢谢。

Thread Notes