你好 , 我在我的板卡上使用 LTM4681 为FPGA系统供电 , 其中 VOUT0 独立输出 1.2V , VOUT1 , VOUT2 , VOUT3 , 三通道并联在一起 ,期望输出 0.85V 。
对于 1.2V输出 , 我按照芯片手册 , VOUT0_CFG 14.3k 上拉到 VDD25 , 对地焊接 1.65K 电阻 ; RVTRIM0_CFG 14.3k 上拉到 VDD25 , 对地焊接 3.24K 电阻 。
VOSNS0+ 和 VOSNS0– 分别连接到了VOUT0 和 GND , 没有和其他通道的 VOSNS* 引脚连接 。
COMPa0 , COMPb0 没有和其他通道的 COMP* 引脚连接 , 并且按照手册示例 , COMPa0 通过 2200 pF 电容连接到GND , COMPb0 通过 100 pF 电容连接到GND , 1.2V 输出电压正常 。

但是对于 0.85V 输出 ,我有如下的不确定的问题 :
1 , LTM4681 芯片是否支持 VOUT1 , VOUT2 VOUT 3 的三通道并联输出 。
2 , 我不确定 ( VOUT1_CFG , VOUT1_CFG , VOUT1_CFG ) , ( RVTRIM1_CFG RVTRIM2_CFG RVTRIM3_CFG ), 这些引脚的对地电阻该如何配置 , 两组配置引脚是否需要分别并联在一块 ( VOUT1_CFG , VOUT1_CFG , VOUT1_CFG 网络连接在一起 ? ) ( RVTRIM1_CFG RVTRIM2_CFG RVTRIM3_CFG 网络连接在一起 ? ) 。 如果两组配置引脚需要连接在一起 , 配置电阻需要如何添加 。
3 , ( COMPa1 , COMPa2 , COMPa2 )这三个网络已经连接在一起 , ( COMPb1 , COMPb2 , COMPb2 )这三个网络已经连接在一起 , 我不确定这两个网络的对地电容需要加多大的 ? 是按照通道数直接相乘吗 ? ( 如 COMPa* 一个通道对地电容为 2200 pF , 3个通道为 2200pf * 3 = 6600 pf ) ? COMP* 引脚的对地电容值有严格要求吗 ? 可取值的范围是什么 ?
4 , VOSNS1+ , VOSNS2+ , VOSNS3+ , VOUT1 , VOUT2 , VOUT3 这些网络连接在一起 。 VOSNS1– , VOSNS2– , VOSNS3– , GND 这些网络连接在一起 。 这个设计应该是没有问题的吧 ?
配置电路原理图如下 , 其中标注 DNP 的电阻为焊接 。