Post Go back to editing

LT8722驱动TEC的两个问题

Hi:

我们最近想做TEC驱动器,给激光器温控。昨天看了ADI智库推送的文档《如何使用帕尔贴装置实现更高功率的冷却控制》,文档非常之好。

在里面看到了这款芯片,打算试试。

但有两个问题:

第一,为啥用电流而非电压控制TEC更加实用呢?是因为TEC的内阻会随着温度变化而变化,所以电流控制更加实用嘛?

第二,LT8722有一个输出为LDO,另一个类似buck。这是为了减小TEC两端的纹波把,文档中也提到了,TEC电压纹波会影响制冷效率,这是为什么呢?

非常感谢,祝愿工作顺利!

  • 用电流控制而非电压控制主要是TEC这类热电控制传感器的特性决定的,电流的流向和大小决定了其加热的方向和强度。所以作为控制TEC的芯片,其比较理想的控制是设计成可编程电流源这样的设计。但是实际控制时,adi的tec控制器还是接近电压控制的方式,主要还是两端tec两端电压的大小和方向决定电流的方向和大小。

    为什么一个是LDO一个是开关电路的设计,我其实不知道为啥是这样的哈,因为adi也有max1978这类tec芯片并不是这么设计的。但是电压纹波影响效率是肯定的,tec最终温度被控制住时,压差通常为0,不再有电流在tec中流动,但是有纹波,就会有温度变化,效率就会被细微影响到。

  • 非常感谢您耐心的答复!

    1、电流控制TEC,而不是电压,可能也有TEC内阻会随着温度变化而变化的缘故吧;

    2、“有纹波就会有温度变化”,会影响加热或者制冷功率。明白了,非常感谢!

    max1978我也用过,是比较老的芯片了;DN8835我也用过,跟LT8722是一样的,一个LDO,一个buck。

    感觉您懂得好多啊,电源专区和ADC啥的您都可以解答,都很专业。佩服!

  • 客气了,并感谢您的夸奖和认可,回答问题也是和客户之间的相互交流学习,欢迎讨论。V