Post Go back to editing

LT1931的软启动问题

Category: Hardware
Product Number: LT1931

Hi

最近在搞前同事留下的板卡,其中负电源电路有损坏的概率,芯片使用的LT1931,输入12V,输出-14V,研究后估计是输出电容的问题,实际22μF就已足够,但是后端使用了多个100μF的钽电容,

怀疑是开机给大电容充电的冲击电流太大了,时间长了就有可能损坏器件。看书册里描述了LT1931的软启动措施,

想着试试,在电源输如和EN间加软启动电路,结果不管用,没有延时启动的效果,仔细 检查原来是看错了,软启动电容的另一端应该接负电源输出,而我接了地了,后续修改了电路,软启动有效果了,我测量了软启动过程的EN脚,波形如下

那我就很疑惑:

1、为什么电容接输出不接地就能软启动呢?那EN引脚的波形又怎么解释呢,怎么还分段呢?

2、如果使用ESR较大的钽电容,对芯片的可靠性有什么影响吗?

希望ADI的老师们赐教,感谢感谢