Post Go back to editing

ADP2300推荐电路CN-0183中+12V转±5V的问题

我使用了CN-0183中的电源部分电路(+12 V至±5 V电源的精密、16位双极性输出电压源)。在LTspice中也仿真成功了,但是在实际电路中并未能正常产生±5V的电压值。

在电路仿真中,FB处电压为-4V左右,但是在实际测量时,FB处的电压是正的4V左右(主要问题应该出现在这里)。

这部分是仿真电路

这部分是实际电路连接

希望大神帮忙分析一下啊 谢谢了