LTC4000可以结合DCDC实现一个电池充电电路,参考设计中推荐的有LTC3845、LTC3789等。
因为要实现9-55V输入,给12V铅酸电池充电,所以选用LT8705搭配LTC4000设计电路,LT8705的VC连接至LTC4000对应的CC和ITH脚,如下图。
当断开LT8705和LTC4000之间VC脚相关的连接时,LT8705输出电压符合设计要求16V。但是当连接在一起时LT8705输出电压只有1.5V左右,
尝试过调节RC网络,不过没什么用。在LT8705数据手册上看到备注说明:VC脚不要接外部电压。如下图
请问是电路设计哪里没注意到,还是LT8705不能搭配LTC4000使用?
亟盼各位指导,谢谢。