Post Go back to editing

关于LT8316反激控制器的几个疑问

1.在器件手册里展示了边界模式,断续模式和突发模式三种针对不同负载的工作状态,但断续模式和突发模式的分界点该如何确定呢?是否可以人为设置?

2.在官网的样片申请和购买一栏有LT8316EFE#PBF,LT8316EFE#TRPBF,LT8316EFE#WPBF,LT8316EFE#WTRPBF,LT8316HFE#PBF,LT8316HFE#TRPBF,LT8316IFE#PBF,LT8316IFE#TRPBF,LT8316IFE#WPBF​等不同种类,他们的封装,引脚,温度范围都一样,请问他们还有什么区别?是不是功能上完全一样?该如何进行选择?

3.在用户手册17页关于缓冲器描述中写到:DZ缓冲器的二极管需要选快恢复二极管,请问是什么原因呢?RCD缓冲器需要快恢复二极管吗?超过800V应用且输入变压器变比为较大的情况下缓冲器的二极管电压等级会超过1500V。此时很难找到合适的快恢复二极管,串联二极管则有分压不均的风险。

4.BIAS管脚的电压最小值是9.5V,钳位电压是36V,是否意味着该管脚电压在9.5-36V范围之间都可以正常工作?有没有推荐的最合适电压?

5.在调试稳态工作过程中,不想反复软启动,是否可以直接给BIA引脚提供问题4中的电压值,即可实现稳态工作?

  • 1. 不可以,这个只和负载有关系,外部无法改变(一般是根据VC脚的电压来判断负载)

    2. E/I/H区别在于出厂高低温的测试样品数量,E version 只是少量抽样测试,I version抽样多一些,H version全测

    3. clamp的二极管选择主要看功率, 小功率的话选普通二极管EMI 效率都会更好; 二极管的耐压是CLAMP+vin 电压决定的,大功率的下快恢的损耗会小点 ;

    4. 是;12v

    5. 外部供BIAS OK  

  • 谢谢您的回答,还想请问下,

    对于问题1,具体我该怎么知道DCM和Burst mode的分界点呢?具体大于多少W是DCM,小于多少W是Burst mode呢?

    对于问题3,钳位二极管是可以实现ZCS关断的,为什么会有这样的区别?另外大功率和小功率的分界点是多少W呢?

    还有我在仿真的时候主开关管并不总是在Vds谷值点处开通,甚至有时会在峰值处开通,改变DCM处电阻电容也效果不佳,请问这样正常吗?该怎么处理?

    谢谢

  • 这个是由输入电压,负载,变压器电感值决定的,边界模式的时候,电感电流到达sense电阻设的最大值就关断,然后放电到负载。