Post Go back to editing

请问LT8608可以输出负电压使用吗?

我知道LT8608是Buck架构,只能降压,只能输出正电压,常规使用的话是不能输出负电压的。

我的意思是将原电路的正输出接地GND,而原GND就作为负电压输出。

也就是将原Buck架构转换成了Buck-Boost架构,就能输出负电压了。

所以请问LT8608可以这样做吗?

1.LT8606

图1

2.在LTspice XVII软件仿真是可行的,但是实际做PCB实物测试也可以吗?

如果不可以,请问为什么不可以?

如果可以,那是不是说Buck架构的电源芯片都可以这么转换使用从而输出负压?那ADI产品系列还有叫“负输出稳压器”的子分类,这种专门输出负电压的电源芯片,那他的优势是什么?

图2 仿真波形图

3.图3 电路原理图

Parents Reply Children
No Data