想要设计一个单电源12V输入,±电源输出(±13V)的电路,设计参考了ADP5071的Demo设计(UG484文档),
在项目中真实采用了ADP5071+LT1965+LT3015的3颗物料,组成如下所示的电路,
,±13V后续所接的负载为30颗双运放OPA器件和8颗仪表运放器件,根据手册数据来看,OPA的典型静态电流为1.2mA,仪表运放的静态电流为2mA,因此计算的功耗预估为1.2x2x30+2x8 = 88mA。
在实际电路调试过程中,碰到如下所述问题:
①正电源输出供电正常,但是负相电源输出供电不正常;
②调整开关频率,到2.4M,没有明显效果;
②将负相电源和负载断开,ADP5071 的两路输出电源都正常。
从这个情况来看,似乎好像ADP5071的输出带不动负载的样子,可是芯片手册以及Demo电路中,ADP5071的输出带200mA 的负载是可以的。
在这里,想请问下ADI的技术支持工程师们,①ADP5071在使用过程中有什么需要特别注意的地方;②出现所述的问题,可能原因有什么?
望能回复,谢谢!