有以下几个问题: 1.LTC3355搭载的超级电容如果停掉输入端,在不需要下路放电的情况下,超级电容能否长期蓄电,是否会较快漏完,而且以3F的超级电容为例,其放电的时间是否收到LTC3355电路的制约,还是说只与输出电压有关? 2.搭载的超级电容能否更换为蓄电池或者变为蓄电池加超级电容的配套储能机构? 3.关于其测试套件2040A的C17 C16电容标注OPT 其大小如何确定?
有以下几个问题: 1.LTC3355搭载的超级电容如果停掉输入端,在不需要下路放电的情况下,超级电容能否长期蓄电,是否会较快漏完,而且以3F的超级电容为例,其放电的时间是否收到LTC3355电路的制约,还是说只与输出电压有关? 2.搭载的超级电容能否更换为蓄电池或者变为蓄电池加超级电容的配套储能机构? 3.关于其测试套件2040A的C17 C16电容标注OPT 其大小如何确定?
您好 我应用咱家LTC3355电路芯片 并将其搭配电路使用后,发现当我的输入为6V的情况下,其输出侧只有0.34V,测量电压发现Vin端子仅有2V左右,
相关元器件细节为,D1选用的 是IN4007,D2选用的 是SR260,LI为4.7μH,您看下是我这边电路是设计有问题吗,麻烦啦?
OPT电容都没有接
还有想问下 咱家这个示例,D1和D2都是什么呀
D1是功率二极管,电流较大,取决于你的充电电流,如果电流为2A,建议使用30V/5A肖特基;D2电流不大,可以使用30V/0.5A肖特基;
另外当输入6V,但芯片VIN端子那只有2V,肯定不正常,是不是芯片已经损坏,此时芯片发热严重吗?
您好 可能不是芯片的问题 我换用了新的芯片 还是0.34V左右 我这边就不再考虑原有电路了 想根据咱们这个给的NiH充电器的示例来仿照设计,想问一下 咱们这边上图NiMh充电器接到微处理器中的3 8 9 10 13如果不接的话 可以正常工作嘛,我这边的需求 就是5V供电 输出3.3V 然后电池侧作为储备电源 此外 电池侧必须是NiMh电池吗?其他种类充电电压在1.2V左右的是否可以
如果想保证我这边 (5V供电 输出3.3V 然后电池侧作为储备电源) 不需要外接指示灯啥的 这个正常功能,3 8 9 10 13引脚需要接的话 请问 需要外面给什么输入信号呢
您好 我这边输出电压可以保证3.3V了,不过存在一个问题接入zigbee负载后,电压会掉到1.8V 此外充电电池的输出电压仅有1V左右,是因为电池没有充满嘛?
还有就是 我想问下 咱们负载电流的最大值如何调整 看了咱们的具体参考文档,然后没有太明白咱们是如何计算负载电流的最大值,在我输入电压5V,输出电压3.3V的情况下,想问一下占空比DC,fsw,Ilim都是定值嘛
还有就是 我想问下 咱们负载电流的最大值如何调整 看了咱们的具体参考文档,然后没有太明白咱们是如何计算负载电流的最大值,在我输入电压5V,输出电压3.3V的情况下,想问一下占空比DC,fsw,Ilim都是定值嘛
您好 我总结了 一下所有的 问题 ,您看这里就可以
1.我的具体用电器为zigbee模块,具体消耗电流在30ma以下,满足咱们50ma的预设要求,但在实际供电的过程中,发现如下问题:
(1).输出电压并不稳定,在没有负载时输出为3.3V,在搭载zigbee后输出电压降至1.8V,输出电流为3ma,突发模式和PWM模式都没有作用,我这边对照文档,发现可能是进入了欠压保护状态,但输出电流并为达到峰值,所以这种欠压保护状态很奇怪,此外在将zigbee模块复位时,会出现电流的振荡变化,从10ma变化到3ma,而后输出电压掉到1.8V
(2).电容充电电压输出端在0.9V左右。并且并不稳定,接入电容充电后,vacp降至0.02V,且电容只能充电到0.05V,
2.我想请教下。输出的最大电流如何设置。因为我这边感觉好像在确定输入输出之后,只能调节电感值了,您看应该怎么调节?
3.突发模式和PWM模式对正常工作有何影响,仅是可以以微小电流供电嘛?此外如果我将8号ex-chg端口连接到输出电压线上,当供电侧停止供电后。充电器还会工作嘛?
问题比较繁琐,多次麻烦,十分感谢,您好如果方便的话能否email联系 903913647@qq.com