Post Go back to editing

LTC3355及其测试套件2040A相关问题

有以下几个问题: 1.LTC3355搭载的超级电容如果停掉输入端,在不需要下路放电的情况下,超级电容能否长期蓄电,是否会较快漏完,而且以3F的超级电容为例,其放电的时间是否收到LTC3355电路的制约,还是说只与输出电压有关? 2.搭载的超级电容能否更换为蓄电池或者变为蓄电池加超级电容的配套储能机构? 3.关于其测试套件2040A的C17 C16电容标注OPT 其大小如何确定?

Parents Reply Children
  • 还有就是 我想问下 咱们负载电流的最大值如何调整 看了咱们的具体参考文档,然后没有太明白咱们是如何计算负载电流的最大值,在我输入电压5V,输出电压3.3V的情况下,想问一下占空比DC,fsw,Ilim都是定值嘛

  • 您好  我总结了 一下所有的 问题 ,您看这里就可以

    1.我的具体用电器为zigbee模块,具体消耗电流在30ma以下,满足咱们50ma的预设要求,但在实际供电的过程中,发现如下问题:

    (1).输出电压并不稳定,在没有负载时输出为3.3V,在搭载zigbee后输出电压降至1.8V,输出电流为3ma,突发模式和PWM模式都没有作用,我这边对照文档,发现可能是进入了欠压保护状态,但输出电流并为达到峰值,所以这种欠压保护状态很奇怪,此外在将zigbee模块复位时,会出现电流的振荡变化,从10ma变化到3ma,而后输出电压掉到1.8V

    (2).电容充电电压输出端在0.9V左右。并且并不稳定,接入电容充电后,vacp降至0.02V,且电容只能充电到0.05V,

    2.我想请教下。输出的最大电流如何设置。因为我这边感觉好像在确定输入输出之后,只能调节电感值了,您看应该怎么调节?

    3.突发模式和PWM模式对正常工作有何影响,仅是可以以微小电流供电嘛?此外如果我将8号ex-chg端口连接到输出电压线上,当供电侧停止供电后。充电器还会工作嘛?

    问题比较繁琐,多次麻烦,十分感谢,您好如果方便的话能否email联系 903913647@qq.com