你好:
AD5560使用的时候,AVDD供电+28V,AVSS供电-5V,电流范围选择2.5mA。
设置offset DAC的值为0,输出DAC的校准寄存器中,c寄存器为0x8000,m寄存器为0xFFFF,x1设置为0xFFFF,此时输出为14.1V左右。
按照datasheet上提供的公式,计算Vout应该为+25.62V。
关闭钳位功能(clen pin下拉,同时配置reg2中的CLEN bit为0),输出仍然没有变化。
请问还有什么设置会影响Vout的输出?
谢谢
你好:
AD5560使用的时候,AVDD供电+28V,AVSS供电-5V,电流范围选择2.5mA。
设置offset DAC的值为0,输出DAC的校准寄存器中,c寄存器为0x8000,m寄存器为0xFFFF,x1设置为0xFFFF,此时输出为14.1V左右。
按照datasheet上提供的公式,计算Vout应该为+25.62V。
关闭钳位功能(clen pin下拉,同时配置reg2中的CLEN bit为0),输出仍然没有变化。
请问还有什么设置会影响Vout的输出?
谢谢
你好,
请问您这边测试的时候有没有带容性负载?如果有,先用示波器测试下输出电压波形有没有振荡发生。如果有振荡请,尝试切换到不同的补偿和前馈电容以便消除振荡。如果没有振荡,请确认下负载电流是多少,如果超出2.5mA那么输出电压也将会下跌。