Post Go back to editing

TO ADI :单电源运放 参考电压点

请教ADI技术支持:
在单电源系统中,单电源运放的参考地是接VCC/2 还是接 GND,我看资料都是接VCC/2 ,但在实际用AD8617 运放调试时发现接VCC/2,就类似比较器功能了,输入只有大于VCC/2才输出,放大倍数101。如图。
根据  图计算 VOUT = (1+R3/R2)VIN - R3/R2 VCC/2;
如果 VIN = VCC/2 ;  VOUT = VCC/2;
         VOUT = 0 时, VIN = R3/(R2+ R3) VCC/2; 如果放大倍数是101,那么VIN = 100/101 VCC/2 。 这么说 只能针对接近 VCC/2 是个阀值点附近小范围的信号放大。
        对于单电源工作的运放要放大mV /uV ,参考电压也应该是接地,为什么看到很多资料中提到要接VCC/2?
        还是双电源工作的运放在单电源系统中必须要以VCC/2为参考电压工作 ?