Post Go back to editing

ADP7104供电问题

请问:看FMC那块用于SDR的板子原理图,其中用1个ADP7104给ADL5380和AD8366供电,5380工作时245mA,8366工作时180mA,用1个7104供电(500mA)会不会电流裕量留的太小?

Parents
  • 您好!

    如果参考我们的评估板设计是没有问题的。选用ADP7104是因为ADP7104的原因是噪声比较低。如果带的负载比较多,您可以考虑使用ADP1706,输出电流可以到1A,但是噪声会高一些。

    此外,在射频应用,通常不建议使用DCDC电源芯片直接为射频器件直接供电,一般都会使用LDO。

Reply
  • 您好!

    如果参考我们的评估板设计是没有问题的。选用ADP7104是因为ADP7104的原因是噪声比较低。如果带的负载比较多,您可以考虑使用ADP1706,输出电流可以到1A,但是噪声会高一些。

    此外,在射频应用,通常不建议使用DCDC电源芯片直接为射频器件直接供电,一般都会使用LDO。

Children
No Data