您好,请问ADP2300的IBIS模型在哪里能够得到,我想在开关电源后面加个滤波器降低下输出纹波,想找IBIS模型仿真下,或者如何设计开关电源后面使用LC滤波同时保证开关电源稳定工作,请推荐相关的文档,非常感谢。
您好,请问ADP2300的IBIS模型在哪里能够得到,我想在开关电源后面加个滤波器降低下输出纹波,想找IBIS模型仿真下,或者如何设计开关电源后面使用LC滤波同时保证开关电源稳定工作,请推荐相关的文档,非常感谢。
如何设计开关电源后面使用LC滤波降低输出纹波,同时保证开关电源稳定工作
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
很抱歉,这类型的电源产品我们没有IBIS模型。关于开关电源滤波的问题,您可以参考一下如下应用笔记:http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN-1141.pdf
最近做项目,使用单片机的A/D采样,电源是ADP2300接ADP3336转3.3V,如果ADP2300的输出纹波可以很好的控制,就没必要再加个ADP3336了,所以想咨询下开关电源后面加LC滤波器降低纹波方面的文档或资料,
在AN-1141文档中,
未看到“当输出端使用两级滤波器时(第一级是LC滤波器,第二级是磁珠加去耦电容)”,相关的计算方法资料,
可否提供相关资料,因为以后的产品将要做成电池供电的,所以不想使用LDO了,万分感谢。