很抱歉,没有看明白您遇到的是什么问题,能否再详细描述一下?
您好,我是用LDO芯片ADP3336驱动红外光源(相当于负载),调制波为占空比50%,3.3V,频率30Hz的方波信号,结果是红外光源不发光,测量ADP3336的输出引脚电流只有80mA左右,不足以驱动红外光源,电路图如上图所示 也就是ADP驱动不了红外光源,而ADP3336芯片手册上面的输出电流可达到500mA,请问ADI 这是什么原因啊 占空比不够?频率高了?
看到您的应用中,输入时12V,输出3.3V,压降是很大的,这样芯片内部的功耗会很大。建议将12V的输入降低,然后看输出电流能到多少。可以使用阻性负载先进行测试。