请问ADP2311的watchdog怎么使用?

数据手册上似乎是这个意思:

1.RSTO会在上电期间保持低电平,在上电完成并经过T_RP之后,在WDI产生上升沿的时候,watchdog被激活,RSTO变成高电平

2.当watchdog计时器溢出之后,RSTO会变低,经过T_RP之后,在WDI的上升沿RSTO变成高电平。

3.WDI的上升沿或下降沿都会清watchdog timer,即只需要在定时时间内产生一个高->低或者低->高的跳变即可,而不需要产生低->高->低的脉冲信号

那么问题来了

一般来说WDI会被接到处理器的一个IO脚上,用来监视处理器的运行情况,如果一段时间没有跳变则RSTO变低

但是在上电完成之后,RSTO仍然是保持低电平,此时处理器会一直处在被复位的状态,程序无法执行,也就无法给WDI信号,使看门狗启动,RSTO也就会一直保持低电平,系统会锁死

请问我的理解是否正确?

如果正确,该问题如何解决?

Parents
  • 0
    •  Analog Employees 
    on Jun 2, 2015 1:45 PM

    你好,你的理解是正确的。RSTO在ADP2311的定义中并不是用来复位产生WDI信号的处理器的,而且用来复位其他电路的。例如,当处理器发生错误(WDI信号消失)的时候,去复位其他电路。

    针对你的这种应用,ADP2311也是可以实现的:WDI仍然连到处理器的某个IO脚,把POR信号连到处理器的复位脚上就实现了一般watchdog电路的功能。具体可以参考数据手册第14页的图35和图32。利用Rseq和Ctimer来设置处理器的复位时间。

Reply
  • 0
    •  Analog Employees 
    on Jun 2, 2015 1:45 PM

    你好,你的理解是正确的。RSTO在ADP2311的定义中并不是用来复位产生WDI信号的处理器的,而且用来复位其他电路的。例如,当处理器发生错误(WDI信号消失)的时候,去复位其他电路。

    针对你的这种应用,ADP2311也是可以实现的:WDI仍然连到处理器的某个IO脚,把POR信号连到处理器的复位脚上就实现了一般watchdog电路的功能。具体可以参考数据手册第14页的图35和图32。利用Rseq和Ctimer来设置处理器的复位时间。

Children
No Data