ADP1720:空载输出正常,接负载后电压反而升高

如题,电路应该是没有问题的,很简单,也排除了电容的问题。

空载时输出是3.3V,接了ADUCM360的最小系统后,电压升高至4.0V左右。

不知道是哪里出了问题?

Parents
No Data
Reply
  • 根据您的描述,空载正常,接上负载后输出电压反而升高。有可能是后端所接的负载对ADP1720的输出反冲所造成的。ADP1720接了ADUCM360的哪些pin脚?AVDD,DVDD?

    另外,如果连接都正常,也可能是ADUCM360本身有问题。可以先换一片ADP1720试试看,如果情况还是一样,再换一片ADUCM360试试看。这样可以确定是LDO的问题,还是控制器的问题。

Children
No Data