APD5070使用时输出异常,输入5.03V,理论应输出+16V和-16V,实际输出为+16.03V和-0.01V,测量后VREG有+4.25V输出,但是VREF却没有输出,如何解决?(注意图中R25,R26连接错误;实际中已改正)
APD5070使用时输出异常,输入5.03V,理论应输出+16V和-16V,实际输出为+16.03V和-0.01V,测量后VREG有+4.25V输出,但是VREF却没有输出,如何解决?(注意图中R25,R26连接错误;实际中已改正)
你试没试调整COMP呢?我认为那个挺关键的。当时用Excel表格设计,把输出电流都预估到最大,貌似正输出+16V,2A;-16V,0.9A。具体电流记不清了,反正是最大。最后焊接后不行。。那么如何正确预估电流呢?我是给其他元件供电不是确定的电阻负载。
我也是给很多放大器供电,握爪。。。。。。我明天去调下Rcomp和Ccomp,但是不知道怎么开始调,准备先看手册
我的调试通过了!设计为:ADP507x(这里用X是因为后期我采用的是ADP5071)采用5V,2A输入,生成+-13V电压,随后分别通过ADP7142,ADP7182生成调理后的+-12V。经验是:
希望对大家有用。
嗯,很有道理,因为我的+16V可以出来,可能是因为它的带载能力强,而-16V不正常。。另外,不超过电流30%怎么确定的,现在还是不知道负载多大,确定不了电流,难道得试凑法?另外,你的ADP5071在哪买的?官网不能申请。
我+-12V负载主要是运放,运放大部分都是配置成缓冲、滤波器,因此主要功耗可按照静态电流估算。所有加起来就是大概负载的电流,然后裕量留2倍以上就可以了,比如计算出来是40mA,那么ADP507x设计达到150mA左右,基本就没问题的。
我对功耗估计也很业余,你可以问下板上的AD专家。
购买链接不方便放(这个版估计不允许),你搜各大元器件采购网站即可,很多客服都能说他们可以购买。
另外,我联系过本地的analog的FAE询问ADP5071应急,他们也很热心,但是由于购买周期问题,就没在FAE那里拿。
请问解决了吗,我现在遇到了同样的问题,用5070转的正负15负,-15v带不了负载,带上负载直接变成-1.8v左右,vref输出为0,望大佬帮助一下