APD5070使用时输出异常,输入5.03V,理论应输出+16V和-16V,实际输出为+16.03V和-0.01V,测量后VREG有+4.25V输出,但是VREF却没有输出,如何解决?(注意图中R25,R26连接错误;实际中已改正)
APD5070使用时输出异常,输入5.03V,理论应输出+16V和-16V,实际输出为+16.03V和-0.01V,测量后VREG有+4.25V输出,但是VREF却没有输出,如何解决?(注意图中R25,R26连接错误;实际中已改正)
-16V是带载测得为-0.01V?
外围参数配置同datasheet P23?
用5070 demo板带5755-1时,也遇到了类似的问题过(空载测正常,带载-15V降为-5V左右),调整了COMP2补偿端的R和C后,-15V输出正常
-16V是空载测量的,VREF都没有电压。外围参数不是datasheet的,是用的ADP5070的EXCEL设计表格按开关频率1.2M计算的。之前认为是不是启动方式的问题,我设定同步启动,EN1,EN2同时接高电平;即使只接EN2也是那样的输出情况。你那个5070 Demo板是官方那个板子吗?难道它那个补偿RC也有错?
是的,忘了说明,那个电容标错了,应该是47nF。不过,外围电路元件的所有参数都不是用的datasheet上的值,而是ADP5070 EXCEL设计工具设计的参数。。
请问解决了吗,我现在遇到了同样的问题,用5070转的正负15负,-15v带不了负载,带上负载直接变成-1.8v左右,vref输出为0,望大佬帮助一下
请问解决了吗,我现在遇到了同样的问题,用5070转的正负15负,-15v带不了负载,带上负载直接变成-1.8v左右,vref输出为0,望大佬帮助一下