Post Go back to editing

ADP5070输出异常

APD5070使用时输出异常,输入5.03V,理论应输出+16V和-16V,实际输出为+16.03V和-0.01V,测量后VREG有+4.25V输出,但是VREF却没有输出,如何解决?(注意图中R25,R26连接错误;实际中已改正)

Parents
  • 我刚设计的方案也是,ADP5070设计输出+-13V,然后利用ADP7142,ADP7182变到+-12V。

    空载没问题。带载刚开始输出直接拉到0V附近,怀疑是带载能力不够,还没有试着去调(Rcomp,Ccomp),也不知道怎么调。刚买了ADP5071试一试,可能是电源供电电流估计少了。

    我感觉评估电流时,那个Excel设计表格很有用。

Reply
  • 我刚设计的方案也是,ADP5070设计输出+-13V,然后利用ADP7142,ADP7182变到+-12V。

    空载没问题。带载刚开始输出直接拉到0V附近,怀疑是带载能力不够,还没有试着去调(Rcomp,Ccomp),也不知道怎么调。刚买了ADP5071试一试,可能是电源供电电流估计少了。

    我感觉评估电流时,那个Excel设计表格很有用。

Children
No Data