APD5070使用时输出异常,输入5.03V,理论应输出+16V和-16V,实际输出为+16.03V和-0.01V,测量后VREG有+4.25V输出,但是VREF却没有输出,如何解决?(注意图中R25,R26连接错误;实际中已改正)
APD5070使用时输出异常,输入5.03V,理论应输出+16V和-16V,实际输出为+16.03V和-0.01V,测量后VREG有+4.25V输出,但是VREF却没有输出,如何解决?(注意图中R25,R26连接错误;实际中已改正)
问题解决了的?
当时是电话了ADI同事,直接在ADP5070RE-EVALZ (UG-848 )上调整了COMP2处的电阻跟电容。
板子还掉了的,具体的值得想下,汗
用datasheet P23/28的15K ohm + 68nF试下呢
问题解决了的?
当时是电话了ADI同事,直接在ADP5070RE-EVALZ (UG-848 )上调整了COMP2处的电阻跟电容。
板子还掉了的,具体的值得想下,汗
用datasheet P23/28的15K ohm + 68nF试下呢