APD5070使用时输出异常,输入5.03V,理论应输出+16V和-16V,实际输出为+16.03V和-0.01V,测量后VREG有+4.25V输出,但是VREF却没有输出,如何解决?(注意图中R25,R26连接错误;实际中已改正)
-16V是带载测得为-0.01V?
外围参数配置同datasheet P23?
用5070 demo板带5755-1时,也遇到了类似的问题过(空载测正常,带载-15V降为-5V左右),调整了COMP2补偿端的R和C后,-15V输出正常
-16V是空载测量的,VREF都没有电压。外围参数不是datasheet的,是用的ADP5070的EXCEL设计表格按开关频率1.2M计算的。之前认为是不是启动方式的问题,我设定同步启动,EN1,EN2同时接高电平;即使只接EN2也是那样的输出情况。你那个5070 Demo板是官方那个板子吗?难道它那个补偿RC也有错?
是的,忘了说明,那个电容标错了,应该是47nF。不过,外围电路元件的所有参数都不是用的datasheet上的值,而是ADP5070 EXCEL设计工具设计的参数。。
关注中。。。刚参照ADP5070的参考设计完成了一个电源方案,还没制板
忐忑。。。
我又看了遍参考设计,补偿电容应该是12k, 47nF,你实际接的也是47nF么(我看你的电路原理图上画的47uF)?
你好 朋友!你的问题解决了么 ?我最近在使用这个芯片,也出现了类似情况,设计考虑是输出±16v,然后经过LDO芯片ADP7142和ADP7182输出纹波较小的±15V电源,不带负载的时候测试都正常,带上负载芯片正电源还正常,负电源直接为-0.3v左右,很是纠结啊。。。。。
问题解决了的?
当时是电话了ADI同事,直接在ADP5070RE-EVALZ (UG-848 )上调整了COMP2处的电阻跟电容。
板子还掉了的,具体的值得想下,汗
用datasheet P23/28的15K ohm + 68nF试下呢
是不是ADP5070的设计里,COMP的值很关键呢?大家启动不了或者带负载不了,是不是都是因为COMP的问题?
我刚设计的方案也是,ADP5070设计输出+-13V,然后利用ADP7142,ADP7182变到+-12V。
空载没问题。带载刚开始输出直接拉到0V附近,怀疑是带载能力不够,还没有试着去调(Rcomp,Ccomp),也不知道怎么调。刚买了ADP5071试一试,可能是电源供电电流估计少了。
我感觉评估电流时,那个Excel设计表格很有用。