LTC2941累积电荷与实际测量相差很大

尊敬的ADI工程师:
       您好!
我司目前正在开发一款手持式设备,需要对电池电量(单节锂电池4000mah)做评估,经过选型使用到你们的LTC2941(MSOP-8)的器件。
根据你们的官方手册,设置的参数如下:
1.项目最大电流设定为1A(实际只用到900mA),故选择Rsense=50mΩ;
2.Prescaler M使用默认值=128;
根据公式计算得到Qlsb=0.085mah*50mΩ/Rsense*M/128;即Qlsb=0.085mah;
测试:
使用电阻以0.69A放电5分钟可以得到放掉电荷为0.69*5/60=57.5mah;
累积电荷寄存器使用默认值0x7FFF,在放电5分钟后读出的值为32334,计算可得32767-32334=433;即实际放掉的电荷量为433*Qlsb=433*0.085mah=36.805mah;这与实测放掉的57.5mah相差很多;
通过观察读出的状态寄存器的值和控制寄存器的值可以确定I2C协议对LTC2941读写数据没有问题。
请帮忙解答问题出在哪里,谢谢!
同时该问题已反复测试了不下10次,计算出来的结果均和本次差不多。
谢谢!
期待您的回复!

Top Replies