电流采样点SW的波形是不是对的,ITH的电压在负载0.2A、0.5A和0.6A的时候,分别是多少?
很有可能是SENSE+和SENSE-被功率噪声给干扰了。
非常感谢您的回复。由于仪器原因,SW节点的波形还暂未测出。测试的ITH端口结果为,在负载0.2A时ITH≈1.5V,VFB=0.806V;0.5A时 ITH≈2.6V,VFB=0.781V;0.7A时 ITH≈2.6V,VFB=0.692V。所以估计电压环是工作正常的,电流环工作有些异常。
在检查过程中,我们发现Vrng端口我们接地了,对应的Vsense(max)≈95mV,而下管导通电阻约100mΩ(实际导通电阻可能更大)。下管导通电阻过大,而Vsense(max)过小,所以我想问下,在Vsense(max)过小这种情况下,会导致问题中所述的输出电压降低的现象吗?
另外,我想问一下,如果是像您说的‘’SENSE+和SENSE-被功率噪声给干扰了‘这种情况的话,怎么在设计中改进优化呢?
电压环确实没有问题,电流环应该也没有问题,负载是0.2A,ITH=1.5V,0.5A,ITH=2.6V,说明电流环还是具备调节能力的。现在的问题是0.7A的时候,ITH=2.6V,2.6V是电流环控制的峰值,这说明负载电流增加了,但是电流环的控制芯片给输出提供能力已经达到峰值了,没法再增加了。这个时候,要提高输出能力,需要增加ITH=2.6V时,对应的电流输出能力,也就是我们常说的,增加输出限流值。
从现在的现象看,暂时还不是SENSE被干扰的问题,只是电流的限流值太低了。如果功率增加了,发现波形乱了,那就要考虑噪声干扰问题了。
1. 可以通过VRNG脚,增加VSENSE的值;
2. 可以在下管并联多个GaN,让RDSON降低,增加限流时对应的FET电流。
再次感谢您的回复,我们尽快尝试下您的解决办法。