Post Go back to editing

使用LT3083设计恒流源时,电流不稳定问题

各位大佬好:

        小弟最近在使用LT3083设计一个功率较大(1A级别)的线性LED驱动器,方法是使用DAC输出参考电压Vref,连接到LT3083的Vset引脚,但是在测试时发现LT3083,当LT3083输出电流略大时(30mA),电流就十分不稳定。

测试条件简述如下:

1. 供电电源使用DC/DC 或者LDO时,二者测试效果无差别,电流波动大;

2. 负载使用水泥电阻 或 LED  时,二者测试效果无差别,电流波动大;

3. 参考电压Vref来源 : 使用DAC8563 或者NI 采集卡USB6009,二者测试效果无差别,电流波动大;

P1 LT3083 -负载端电压

P2 原理图

但是在相同的原理图使用Lt3092时,却发现在同样条件下LT3092的输出电流始终很稳定,但是这个器件的输出电流太小,我需要1A级别的电流(LT3088、LT3081均测试过,波动很大)

P3 5R-水泥电阻电压

想请教各位大佬,有哪些可能的原因会导致LT3083并不像数据手册种描述的那样输出稳定的电流?还有哪些更好的方案?