真心求大神帮忙解决,谢谢!
1、我的目的是:通过LT1618将3.3dV升压到6V和24V,再通过倍压电路,将其升压至原来的两倍。
2、如原理图右上部分所示:我在最基本的电路中加了倍压电路,就像LT1613datasheet所给案例一样。
原理图的芯片我是拿同样封装的芯片替换的,引脚名称请看外部标识。


3、出现的问题:
0负载,在不增加倍压电路的情况下,可以正常工作,6V和24V输出纹波仅600uV到1.4mV。
但是如下两图所示,在6V电压下,增加了倍压电路后,就会产生如图所示的36.8hZ的三角波,放大后会看到在工作频率下的纹波。


在24V下增加倍压电路,输出正常。
。