我产品输入是交流电(100K)经整流滤波后给LTC7801进行降压输出,输入电压在60-85V之间,输出是42V/5;目前测试输出3,5A负载时,C31和Q2处的温度就达到了85.7°C,如果带5A输出,温度会更高,我在此处加大块锡,效果不明显,请问有什么办法可以解决?



我产品输入是交流电(100K)经整流滤波后给LTC7801进行降压输出,输入电压在60-85V之间,输出是42V/5;目前测试输出3,5A负载时,C31和Q2处的温度就达到了85.7°C,如果带5A输出,温度会更高,我在此处加大块锡,效果不明显,请问有什么办法可以解决?
只是Q2温度最高吗?Q1温度呢?这两个是并联的关系,按理说,两个的状态是一致的。你的测试应该是60V转42V时测的吧,这个时候看空比>50%,高边MOS导通时间会更长,理论上,也是高边MOS会更热。
C31是因为用了电解,电解的ESR比较大,电容反复充放电,发热就会厉害。
另外一个问题,DC/DC开关频率现在是多少?
1. 可以考虑把MOS换成RDSON更小的;
2. 把输入电容,C31 换成ESR更小的电容。比如,100uF陶瓷,或者一个47uF陶瓷 + 47uF电解,或者多个电容并联。
Q2附近的温度要更高些,开关频率目前是175K,因为我输入电压比较高,大陶瓷电容比较难找,是不是用固态电容也可以;另外我改板把Q1和Q2换成那个插件的MOS然后加散热片,目前选的型号是IPP200N15N3G,但每次一上电,IC就会坏掉,当输入电压慢慢上升时,IC就不会坏,是否是这个MOS引起的呢?高边和低边的MOS参数是否一定要一样?
可以用10uF的陶瓷,分一部分电流下来。固态电容会好很多,普通电解的ESR是太大了。插件MOS的问题在于,MOS管脚和PCB焊接处的寄生电感太大了,当接输入Vin和功率地PGND的寄生电感大了,会容易引起很大的SW毛刺,你可以看下IC坏的是哪些管脚,一般是SW脚或者和SW有连接关系的一些管脚。你现在上电快了就烧IC,就是寄生电感引起的。
一般DC/DC都建议用贴片MOS,用PCB的铺铜来散热。选用插件MOS要特别注意PCB设计。高低边MOS的参数,可以不一样。你现在C31发热厉害,我怀疑更大原因是离MOS管太近了,放在热源旁边,肯定也被烤热了。Q1和Q2的散热铜皮太小了,而且没有什么过孔打到别的层上散热,仅靠表面的小面积铜皮是很难散出去的。