我们最近在用LTC2945监测设备输出的电压和电流,但是使用过程中会出现INTVCC引脚对地击穿的现象,或者SDAO对地阻抗变低,导致I2C总线SDA持续拉低,整条总线都不能用的现象。
LTC2945的供电是用稳压模块输出的+26V供电,INTVCC只是为后面的光耦供电,请教一下,什么情况下INTVCC或者SDAO才会对地击穿。
电路是用的手册里推荐的电路,VDD供电是用的+26V,SDAI和SCL的上拉也是用的26V,而且是稳压模块输出的,INTVCC的电压波形也抓过,没用任何的过冲电压,为什么INTVCC会击穿。因为INTVCC是作为SDAO脚的上拉电源,导致SDAO也一起被击穿,有时候INTVCC没有被击穿,但是SDAO对地阻抗却变小了,导致整条总线都不能用。我们一条总线上是挂了六个LTC2945的。
而且出现过好几起这种情况。