帮忙看下这个电路有什么问题,我现在供电24V时,电池输出端接电子负载仪,设置为恒压输出,且将电压调到3.6V,发现并没有开始充电,stat0和stat1交替闪烁。
把负载拿掉能正常输出电压吗?如果换成真电池,能不能正常充电?
在你们测试条件下,不充电,除了灯交替闪,SW的波形是怎么样的?INTVcc电压是多少?Vin电压都是不是正常?
灯交替闪,是不是说,两个不会同时亮,或者同时灭?一定是一个亮,另一个灭,是不是?