最近想使用一款负载开关,要求是单通道双向逻辑控制开关。之前选了一个ADP196,但是它不是双向的,有没有用过相关器件的工程师给我推荐一款,谢谢
请问您是需要用在什么样的应用里面?是需要输入到输出,输出到输入都可以分别由逻辑控制吗?这种双向控制的负载开关不常见。
我是要用在一个给电容充放电的电路中,而且是一个从输入到输出,从输出到输入都由一个控制逻辑控制,通俗点说就是单刀单至。我目前选了一个ADG1611,不知道合不合适。ADG1611是四通道的,我想用双通道的。您有合适的给我推荐一些,谢谢。
可以看下ADG5401或者ADG5236。